This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2227:环氧覆盖范围差异

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182636/opa2227-difference-in-epoxy-coverage

器件型号:OPA2227

大家好、

能够澄清这是否是环氧树脂保修中的制造错误。  

请参阅以下差异  

黄色表示100%覆盖、而红色表示没有。 请提供建议。

Yellow is good, Red is the questionable one

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    我不确定我是否理解 您的问题、您是否遇到了这些组件的问题? 应用是什么?

    我们的所有组件在制造过程后都要经过最终测试程序、以确保运行并满足所需的规格。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、  

    感谢您的回复。

    根据上述 X 射线比较、我的 QC 发现芯片的环氧树脂覆盖率存在差异。

    如果环氧树脂未完全覆盖、是否会对器件产生任何影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    由于裸片连接材料分配器的原因、裸片连接体积存在一些变化。  这不应影响器件的运行、裸片连接对器件的电气性能影响很小。

    此致、
    Mike