This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:以50Hz 频率和400uv 幅度放大射频信号

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182951/ina118-amplify-the-rf-signal-with-50hz-frequency-and-400uv-amplitude

器件型号:INA118

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我想使用 INA118仪表放大器以50Hz 的频率和400uv 的幅度放大射频信号、该放大器将通过单信号输入(非差分)馈送+-12Vdc。 因此、我打算通过将射频信号连接到引脚3并将引脚2接地来放大该信号。 是否可以在不执行差分连接的情况下升级此类放大器?
我正在尝试找出它的作用是什么。
有此问题知识的人能提供帮助吗?"

请提供建议。 感谢您的帮助。
此致、  
Marvin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    是的、您可以这样做、但您可以使用单个运算放大器更轻松地实现它。 INA118等仪表放大器旨在实现两个输入之间的高平衡、以实现极高的共模抑制。 但在您的应用中、您的输入信号是纯差分信号、无需仪表放大器。

    尽管如此、INA118还提供了另一个特性:当将"REF"引脚连接到合适的电位时、您可以轻松地将输出电压偏移量。这在某些应用中非常有用。

    如果您不需要此偏移漂移、我看不到使用 INA118而不是单个 OPAMP 的优势。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    与 Kai 一致、这应该可以通过单个放大器轻松实现。  可以使用 INA118以及我们的数十个器件、但选择正确的器件将需要更深入的了解。  如果没有任何进一步的信息、我们无法提供更多详细信息来支持这一点。  第一个主要问题是:此输入信号的源是什么?  第二个是、放大器将在输出端驱动什么?  它是用于 ADC 还是某种模拟输出?

    此致、
    Mike