This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:一些有关最近 MFB 示例的练习

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062, TLV9061, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183329/tlv9061-some-exercises-on-some-recent-mfb-examples

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件:TLV9062、 OPA392

我在另一个器件上做了一些其他事情、并注意到支持工具中有一系列更新的小设计参考。 其中一个、MFB 设计、是我为其开发了广泛的工具并在其上进行了一些钻取。 在我关闭所有这些内容并返回到其他内容之前进行记录。  

这是有问题的参考设计、在我查看光电应用的 OPA392时、示例似乎使用 TLV9062 (双通道)、但我将使用单个 TLV9061、  

https://www.ti.com/tool/CIRCUIT060012

在我们了解 MFB 之前、我总是检查 GBP 模型、实际上大约为9.6MHz 与规格10MHz -实际上与许多 TI 器件相当接近。 最好查看40dB AOL 点(单极区)、使用该值100倍、0dB 交叉点由于 F 极点/零点较高而在很大一部分附近移动。  

这个文件、  

e2e.ti.com/.../TLV9061-Aol-test.TSC

这里是10kHz 的原始 MFB 设计、增益为-1且 Q=.0.707、我想、噪声主要取决于 R 值选择、  

这个文件、  

e2e.ti.com/.../10kHz-Butterworth-MFB-example.TSC

这里是针对同一滤波器的一些改进的 RC 解决方案、  

这个文件、  

e2e.ti.com/.../10kHz-Butterworth-MFB-improved-RC.TSC

输出集成噪声在100kHz 范围内下降了大约20%、这是重要的波形图之一、  

在该文件中进行了一些讨论、  

e2e.ti.com/.../Some-testing-on-an-example-10kHz-butterworth-gain-of-1-MFB-using-the-TLV9061.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的努力、并发布您发现的所有内容!

    我要补充一点、重要的是要小心、不要将电阻降低得太低、因为您需要考虑传感器元件的最大电流是多少。 这是许多跨阻放大器电路设计中使用高阻值电阻器的重要原因。

    此致、

    Robert Clifton