This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA363:OPA363的电容驱动限制

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183428/opa363-capactive-drive-limit-for-opa363

器件型号:OPA363

您好!

我 想知道 OPA363是否能够驱动50nF 负载? 如果它可以驱动它、它可以驱动的最大容性负载是多少? 如果没有、我们可以使用它们的任何替代高电流/电容驱动运算放大器吗?

供参考

我们拥有的电源为+5V 或+12V (单电源)。
最大输入电压为1.5VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据集的第8.3.3节;您可能需要插入一个串联电阻器。

    您尚未告诉我们您需要的频率。 请参阅 此搜索 、查找具有"高负载驱动"功能的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sridhara、您好!

    否、此电路不能驱动50nF 负载。 您将遇到稳定性问题:

    在本 TI 关于稳定性的培训视频系列中、您将找到解决此问题的方法:

    https://training.ti.com/node/1138805

    Kai