This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR305:XTR305和 XTR300有何区别?

Guru**** 2573685 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR300, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183212/xtr305-what-are-the-differences-between-xtr305-and-xtr300

器件型号:XTR305
主题中讨论的其他器件:XTR300

大家好、

XTR305和 XTR300有何区别?

从哪里可以看到它们的差异以及数据表中的升级? 您可以指定页面或部分吗?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    描述不同:

    XTR300是一款适用于工业和过程控制应用的完整输出驱动器。

    XTR305是一款适用于成本敏感型工业和过程控制应用的完整输出驱动器。

    唯一的电气特性差异是偏移、增益和 CMRR 规格、其中 XTR305的限值较差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    查看此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/688165/xtr300-xtr300-xtr305

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、这两者能否以 P2P 方式相互替换?

    此致、

    凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    XTR300和 XTR305属于同一系列器件、它们共享非常相似的内核设计拓扑。 这些器件引脚对引脚兼容、并提供相同的交流频率响应和噪声性能。  

    XTR300器件提供最高的直流精度、并针对最大增益误差、偏移误差和线性度提供更严格的规格。  XTR305是成本较低的版本、提供更宽松的偏移和增益误差规格。  查看 XTR305数据表的第5、6页以了解偏移、增益误差和(非)线性误差规格、并与 XTR300数据表第3页和第4页上的相同规格进行比较。

    谢谢、此致、

    Luis