This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 允许的下冲和过冲详细信息

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183397/allowable-undershoot-and-overshoot-details

对于以下器件、我 需要详细信息、即 允许的下冲、过冲电压以及这些电压的持续时间。 如果超过限制、将对器件功能、可靠性和寿命产生什么影响。


OPA2348AIDGK/OPA2348AIDGKR
MCP6292IDGKT
OPA2387DGKT
OPA2991IDGKR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在相应数据表的绝对最大额定值中列出。

    所有这些器件都具有连接到电源轨的钳位二极管。 如果电流限制在10mA 以下、它们允许比电源轨高0.5V 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个无效的问题、您不能强制过冲超过额定输出电压、该输出电压始终小于电源电压。  

    线性运行中的过冲是正常的、而过冲削波也不是很常见、并且通常对器件不会产生长期影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们谈论的是什么下冲和上冲? 在什么地方会发生这种情况? 为什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkateswaramma、您好!  

    您能否具体说明过冲和下冲的含义?

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回复。

    下冲和过冲-电压超出最大电源轨。  

    我需要知道允许的下冲和过冲电压以及允许的下冲和过冲持续时间(即、如果有测试结果)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看我的第一个答案。

    没有时间限制可以允许更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Venkateswaramma、

    如果您打算在器件输入上高于或低于电源轨、请参阅我在下面引述的 Clemens 评论。

    [引用 userid="96787" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183397/allowable-undershoot-and-overshoot-details/4457089 #4457089"]如果电流限制在10mA 以下、则允许超出电源轨0.5V 或更高电压。[/quot]

    如果您的意思是超过电源轨上的绝对最大电源电压、我们不建议这样做、否则会损坏器件。 我们没有任何特性数据超过电源轨上器件的最大电源电压。

    最棒的
    Jerry