This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA690:输出电压

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904, OPA690, TINA-TI, THS3217, THS3215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183395/opa690-output-voltage

器件型号:OPA690
主题中讨论的其他器件:DAC2904TINA-TITHS3217THS3215

大家好、

DAC2904输出电流到电压转换电路有一个问题。  客户 使用 OPA690来实现此转换。

该电路如下所示:

 

客户 希望输出电压介于-4.096V 和4.096V 之间。 但 他们 发现 TINA 仿真结果与 他们的预期不匹配。

输出介于-4.07和3.2V 之间。

 

 

随附了 TINA-TI 仿真文件。 您能帮助 您进行审核并提出一些建议吗?

e2e.ti.com/.../High_5F00_speed_5F00_DAC_5F00_V2I.TSC

谢谢!

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午 Ivy、  

    这是一个看似困难的设计流程、因为反相节点上的求和结具有反向移动的 V+电压、从而使串联输入 R 看起来像并具有有源阻抗-降低它。 我最初曾在本应用手册中对此进行过研究、但我相信本应用手册中隐藏了一些错误-因此、只需查看它以了解相关问题。 不久前,我在确定这项分析方面取得了一些进展,要找到这项分析并将其向前推进,需要一些时间。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa135a/sbaa135a.pdf

    这也是在这个 e2e 线程中出现的、我继续执行它一段时间-足以在其中获取一个未锁定的电子表格、 但这仍然是稍微偏小的电子表格-我认为它在与 DAC 上的输出摆幅完全匹配方面稍微偏小、可能会提供正确的 Vopp。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1116966/opa836-updated-complementary-to-single-ended-design-flow

    同时、  

    这个问题经常出现、我们在 THS3217和 THS3215上、该器件中的 D2S 级解决了这个问题-它可能比您需要的器件更多、但仅供参考

    2. 您可能设置了错误的输入源、要仿真 DAC、您需要其共模电流、然后围绕该电流摆动、就像您在这里具有双极输入摆幅一样、  

    3./-4.1V 的摆幅超出 了 OPA690在+/-5V 电源上可以执行的操作范围、可能需要将电源增加至+/-6V 或降低目标值。  

    这也取决于负载、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Ivy、我使用解锁的原始电子表格在这方面取得了一些进展。 我必须更改一些内容才能获得解决方案、  

    1、我的目标是每侧180欧姆的较低增益、这应提供+/-3.6V 输出

    2、我必须考虑更高的阻抗、这里的40欧姆电阻仍会将 DAC 输出摆幅保持在其最大合规性以下、  

    实际上运行得非常好-输出摆幅正确、输入电压具有与预期略有不同的摆幅(高于接地值)-但不太重要、关键是红色的最大增益单元、 必须大于目标、这正是我尝试多种组合来降低目标增益的原因。  

    该文件还包含更正后的 DAC 源电流模型-即上面的1MHz 信号、  

    e2e.ti.com/.../OPA690-Comlementary-DAC-interface.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我继续将其推至+/-4.096V 全摆幅、假设增加的电源正常、必须将输入阻抗增加到50ohm、但我认为这仍然正常、  

    e2e.ti.com/.../OPA690-Comlpementary-DAC-interface-updated.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的建议。

    我将向客户反馈并尝试此解决方案。

    非常感谢、新年快乐!

    此致、

    Ivy