This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:使用 LabVIEW 进行 PWM 测量

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219, DRV8840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750032/ina219-pwm-measurement-with-labview

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: DRV8840

大家好、我正在尝试测量 PWM 交流信号。  

LabVIEW RMS 函数无法捕捉峰值并给出错误的 RMS 电压计算。

如何计算/测量 INA219作为 PWM 信号从电机接收的 RMS 电压?

感谢您的帮助

女人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    感谢您考虑使用德州仪器。 您能否提供 PMW 信号的示波器快照? 确保在示波器快照中包含周期测量和占空比测量。 此外、当您收集此示波器屏幕截图时、您可以告诉我们您的 LabVIEW 函数测量的 RMS 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    您是否有机会收集上述测量结果?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    由于您尚未回复、我认为您能够解决您的问题。 因此、我将关闭此线程。 但是、如果您确实需要其他支持、请在下面回复以重新打开该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是从 DRV8840到 INA219的 PWM 信号。

    我们可以看到 INA 比 DRV 温度更高、而且它确实很热。

    此外、我们不知道如何尽可能计算精确的 RMS 电压。

    我们感谢您的任何支持\解决方案创意

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hen、

    您为上面的信号获得了什么 RMS 值。  您知道 LabVIEW 函数使用什么公式吗?  如果您使用的公式可能是正弦波、这可能是一个问题。  从 RMS 值对应于产生与信号相同平均值的直流值的角度来看、  我将按如下方式计算该值。

    我将得到周期1的平均值。

    占空比 x A1 = Ave1

    接下来、我将计算周期2的平均值:

    Duty Cyle2 x Ave1 = Ave2

    但是、您要测量的信号超出器件带宽会使这一点变得更加复杂。  由于您的脉冲序列的平均频率约为13kHz、我预计电压会衰减约25dB。  考虑到这一点、我认为 Ave1应改写为占空比 x A1 x .056234。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    您是否对此有任何更新、或者您是否需要进一步的支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hen、

    由于我最近没有听到您的反馈、我假设您能够继续进行您的项目、因此将关闭此主题。 但是、如果您仍然需要其他支持、请在下面回复以重新打开该主题。