This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903 LM193

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM193, LM2903, LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751429/lm2903-lm2903-lm193

器件型号:LM2903
主题中讨论的其他器件:LM193

我需要知道 TI 是否有其他有关 LM2903、LM193的文档,这些文档显示了来自独立实验室的认证(UL 文件编号、应用研究、MET 实验室等) 这将确认 AEC-Q100或

MIL-STD-883标准。 我们参与了一个测试实验室 ETL、该实验室对包含这些器件的设计进行认证、他们对 TI 是否能够自行认证这些器件提出了质疑。 我已阅读 MIL-PRF-38535

并相信 TI 在这方面做得很好。 只有找到支持这些资质的独立实验室文档、ETL 才会接受我们的设计。 这是唯一停止的组件

我们的 ETL 认证。

             谢谢 Mike Gallagher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您使用的确切器件型号是什么? LM193的各种型号由不同的组处理。

    AEC-Q100认证通常在内部针对运算放大器/比较器产品完成。 LM2903-Q1 AEC-Q100认证由内部完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我从我们的芯片和质量团队那里听到:

    TI 已淘汰 TL3116Y、但我们将以晶圆形式向我们的授权裸片分销商和 VAR Micross Technologies (www.micross.com)销售它、而 VAR Micross Technologies 又将销售经过单列化和检验的裸片。

     对于军用规格器件、我们提供了国防部认证(随附)、它们列在 DLA 网页上、网址为:

     https://landandmaritimeapps.dla.mil/programs/smcr/PnSearchResults.aspx?field=Spn&operation=Contains&value=5962-9452602

    QML 证书:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/QML_2D00_Certificate.pdf

    大多数大型半导体公司自行认证其器件。 这不可能是他们第一次看到这些器件。

    如果您愿意、我可以直接与您联系、以便在实验室和我们的质量部门之间直接进行讨论。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael
    我们已经有一段时间没有在该主题上看到新帖子、因此我们现在将关闭该主题。 如果您对此帖子还有其他问题、请随时回复、该帖子将重新打开。
    卡盘