This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3116:芯片形式的温度性能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751500/tl3116-temperature-performance-of-chip-form

器件型号:TL3116

我目前对使用此芯片形式感兴趣。 我看到它仅在25°C 下进行测试   在密封封装内的芯片形式中是否有任何温度信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    嗯... 我在系统中看不到 TL3116Y。 我必须仔细检查。 您是否收到报价?

    TL3116仅采用塑料封装、因此不采用密封封装。 密封封装的热性能与塑料略有不同、因为大多数热量都通过裸片连接排出。

    您在寻找什么具体信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在数据表中、它表示可用的芯片形式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误了我们的时间、Jason、但我们找不到裸片形式的器件。
    在这里、您可以找到裸片形式的可用器件
    芯片页面:
    www.ti.com/.../overview.html
    Micross:
    www.micross.com/.../
    卡盘