This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903AVQDRQ1

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/751060/lm2903-lm2903avqdrq1

器件型号:LM2903

您能否确认器件型号"LM2903AVQDRQ1"是否可水洗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Monica
    是的、可以清洗零件。
    您是否询问在电路板组装过程后进行清洗?
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Chuck!

    是的、我要问的是、在电路板组装过程后使用以下参数清洗到整个 PCB:

    喷洒82% DI 水18% Kyzen Amquatox A4625B

    我们的最高温度为110摄氏度(230华氏度)。 我们在同一台机器中执行清洗循环和滴注过程。

    此致、Monica。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Monica
    我相信您已经收到了您需要的信息、因此我关闭了这个主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时回复或打开新帖子。
    卡盘