This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4113:TLV4113输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748751/tlv4113-tlv4113-output

器件型号:TLV4113

您好、先生、

我们的客户在产品上使用了 TLV4113、但 发现它们在系统 关断时对 AL_OUT 有干扰。

我们已检查 输出侧是否打开、但未 改善。

您能就此问题给我一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    当运算放大器的电源低于其最小工作电压时、可能无法明确定义其输出行为。 这会导致加电和断电期间出现瞬态行为。 我们有时会通过轻负载运算放大器输出来改善这些瞬变。 例如、将 AR_OUT 上的10kΩ Ω 电阻器复制到 AL_OUT 可能有助于减小该瞬态的振幅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我是否可以与您再次核实、以便我们需要在 AR_OUT 和 AL_OUT 之间添加10K 电阻? 或10k 至 GND?  

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    每个输出应具有10k 负载连接 GND、如您的右侧方案所示。

    使用该电阻进行实验、以获得可接受的最低干扰。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    每个通道上的10k 电阻器应从输出端连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    这是否解决了您的问题? 如果不是、只需发布另一个答复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Dennis:

    好的、感谢您的团队支持、

    Hugo