This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:增益与温度间的关系

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/750258/ina199-q1-gain-vs-temperature

器件型号:INA199-Q1

您好!

您能否向我展示 增益(100V/V)与温度间的关系数据?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    感谢您考虑使用德州仪器。 很遗憾,我无法向您提供这些信息。 但是、如果您想了解特定温度下最坏情况下的增益误差、我可以向您展示如何计算该误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 HQ、

    我一段时间没有听到你的声音。 因此,我认为,除了我们无法提供的资料外,你没有其他问题。 因此、我将关闭此线程。 但是、如果您确实需要与此问题相关的进一步支持、请在下面回复以重新打开该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick - San、

    我还有一个问题。

    以下指定值是绝对值还是仅为正值?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、

    ppm 对应于绝对值。