This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:上电复位电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/748622/ina226-q1-power-on-reset-voltage

器件型号:INA226-Q1
主题中讨论的其他器件: INA226

您好!

尽管数据表中规定了上电复位电压为2V (典型值)、但额定工作电源电压范围为2.7V (最小值)。

因此、如果电源电压超过2.7V、上电复位肯定不起作用。

正确吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    感谢您关注我们的 INA226-Q1。 这不是设计中的拼写错误或意外。 通过使上电复位略低于最小电源值、这降低了在2.7V 电压下运行的器件在电源上出现小瞬态或纹波时复位的可能性。 此外、通过使上电复位略低于电源要求、这会在器件开始进行转换之前为内部电路提供一些时间来复位寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕特里克-圣、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    您能向我展示一下 VPOR (上电复位阈值)的偏差,供我们参考吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这种情况如何?
    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramochi、

    此类内置上电复位的功能通常相当有限。 在高可靠性设计中、明智的做法是在电路板的其他位置进行掉电检测(BOD)、并在微控制器发生上电复位或掉电复位后、直接将"4127"(十六进制)写入配置寄存器以使用微控制器主动复位 INA226。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai-San、

    感谢你的帮助。
    但是、这对我来说不是答案。
    您能向我展示一下 VPOR (上电复位阈值)的偏差,供我们参考吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramochi、

    很抱歉耽误你的回答。 不幸的是,我们无法提供这种资料。 但是、我可以说、它肯定会低于从2.7V 开始的工作电源电压范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    帕特里克-圣、

    感谢你的帮助。

    是否保证 VPOR 低于2.7V?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    我可以保证低于为器件指定的最小工作电源电压。 如果您发现其他情况、我们一定会知道并能够对此进行调查。