This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM73201:SolarMagic SM73201直流电弧检测参考设计 CAD 文件

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/746036/sm73201-solarmagic-sm73201-dc-arc-detection-reference-design-cad-files

器件型号:SM73201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要对这条线程没有得到回应表示歉意。 这是由于我们的系统中存在错误而导致的。
    我看到附件、但我不确定您的问题是什么。 您可以在下面以英文发布问题、或在我们的 E2E 中国网站 上以普通话重新发布问题:https://e2echina.ti.com/

    谢谢、
    Jim Carrillo
    在线支持经理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于官方网站显示、该模型已停产。 我们希望使用贵公司提供的 PCB 板级配置文件来制作新的 PCB 板级配置、因此我们希望为我们提供完整的 PCB 板级配置文件。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bo、
    您可以在以下位置找到光绘文件和 BOM: www.ti.com/.../technicaldocuments
    如果您需要其他信息、请告知我们。
    谢谢、
    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、但在文件中找不到以下文件。

    “SM73201-ARC-TQFP.DRR Altium NC 钻孔报告文件,
    SM73201-ARC-TQFP.LDP LDP 文件、
    SM73201-ARC-TQFP-RoundHoles.TXT 文本文档、
    SM73201-ARC-TQFP-SlotHoles.TXT 文本文档”。

    我们无法制作 PCB。我们希望您能将上述文档发送给我们、并期待您的回复。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bo、

    很抱歉、我想您可以在此处所示的链接中找到其他文件: e2e.ti.com/.../2779990

    -Jim