This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:Raspberry Pi 接口

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: INA229, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183751/ina229-raspberry-pi-interface

器件型号:INA229
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

大家好、

客户询问如何将 Raspberry Pi 连接 到 INA229和 TMP、以分析来自这些传感器的传入数据并做出决策(例如使用固态继电器进行切换操作)、这些决策将使用 python (使用 ctype 或 cython 等 python 扩展)进行编程。

此外、对于 Raspberry PI 4、您还可以推荐什么 TI 等效产品?  

我希望你能提供帮助。 如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

Marvin