This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:增加电流源

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548, OPA547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183912/opa548-increase-current-source

器件型号:OPA548
主题中讨论的其他器件: OPA547

您好!

我是这些问题的新手、因此对于任何不完整或不正确的解释、我深表歉意。
我有一个10V-20mA 信号发生器。 我可以调节频率和振幅。
我想以我想要的方式驱动 BLDC 电机。 当然、电流是不够的。  
工作电压范围:12-24V
空闲电流:55mA
功率7.5W

我已经检查过许多放大器电路、但找不到我想要的电路。  
OPA548集成是否会对我有所帮助?  
如果您有不同的建议、您可以与我分享吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    在我们提出最佳功率运算放大器建议之前、我们需要更多有关您的 BLDC 电机驱动要求的信息。

    • 您提到55mA 的空闲电流、但 BLDC 电机的峰值电流要求是什么?
    • 您可以使用什么电源为运算放大器供电?  您是否计划使用单电源或双电源?

    如果所需的峰值输出电流 不超过0.75A、OPA547可能是 BLDC 电机驱动器的理想选择。  有关示例电路、请参阅数据表中的图11电机驱动电路。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程