This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183716/lm258-lm258

器件型号:LM258

大家好、所有 TI 团队成员、

我们将 LM258用作某些应用的类型2补偿器。

但我们使用 LM258 IC 开发 2类补偿器是一种同相类型。

下图表示类型2补偿器同相类型、而我们对电容器 C1进行调优、有时 LM258 IC 显示不正确的行为和功能也不好。

因此、我们需要一些关于根本原因和反馈电容器 C1选择的建议

但选择不当  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    [引用 userid="496096" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183716/lm258-lm258 "]

    下图表示类型2补偿器同相类型、而我们对电容器 C1进行调优、有时 LM258 IC 显示不正确的行为和功能也不好。

    因此、我们需要一些关于根本原因和反馈电容器 C1选择的建议

    [/报价]

    桑托什、我们无法用如此少的信息给出答案。 请指定"不当行为"和"功能不正常"。 您发现了哪些问题?

    请提供有关您的应用的更多详细信息。 您是否有完整的原理图?

    您可能感兴趣的这些主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900929/tlv9004-tl9004-op-amp-output-voltage

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905921/tlv9004-tlv9004-buffer-and-voletage-divider

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    误差放大器2用作2类同相运算放大器。 误差放大器1用作电压缓冲器。

    运算放大器行为不当意味着当 C7为1nf 且 C6为 10nF 或1nF 时、目标信号 IN2+无法堆叠基准信号 IN2-。

    功能意味着 当 C7为1nf 且 C6 为10nF 或1nF 时、虚拟接地概念也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    C689会破坏电路的稳定性、应将其移除。 请参阅我提供的链接。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    我看到了您共享的链接。 大多数电路都是反相的、类型2补偿器和电容器也未安装、 但它们使用恒定电源来提供 Vref (2.5V)。

    但在我的示例中、目标电压(50mV)非常小、因此我们需要进行绝对的分压部分才能达到目标电压。  

    为了提供恒定精确电压、我在运算放大器 IN2-引脚附近安装了 C689。 但很抱歉、我不明白它是如何造成不稳定的、请详细说明。

    这些链接还包含如此多的电路、请单独列出适合此应用的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santhosh、

    C689提供了可使电路消减的相位滞后、而不会带来任何好处、消除相位滞后将增加相位裕度。

    最棒的
    Jerry