This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:输出电流能力

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183719/tlv3201-output-current-capability

器件型号:TLV3201

您好!

我已连接 TLV3201的输出引脚以驱动光电耦合器。 其思路是计算输出引脚和光电耦合器(驱动光电二极管的电流范围为5mA ~ 20mA)之间的电阻器值。

1.我应该参考数据表的图14 (短路电流与温度间的关系)来计算电流驱动能力、还是如何计算? 请提供指导。

此外、请指导我使用经验法则计算推挽/开漏的输出电流能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短路电流指定输出短路时发生的情况。 若要了解当您需要特定负载电压时、通常可以使用的输出电流大小、请参阅图15/16。

    一般而言、您像计算任何其他 LED 一样计算电阻器、并从中减去比较器的输出阻抗。 (图16显示了50 Ω 的典型输出阻抗。 Ω 您有一个5V 电源和一个正向电压为1.2V 的 IR LED、并且需要10mA 电流、则总共需要380 Ω 电阻或330电阻。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的缺点是、我实际上指的是图16、不知怎么、我得到了该错误、并指出了图14。

    但是、我还是明白了。 (图16)。 输出电压与输出电流间的关系)、可在温度(25 ~ 75)之间安全地得出35mA 的最大电流消耗。

    此外,将输出阻抗称为50  Ω 的重点是什么, 这是否会严格影响所选的电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于相当小的电流、比较器输出(MOSFET)的行为类似于电阻器;阻抗是电压/电流图的斜率。 因此、您将此电阻器与实际电阻器串联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    电流将由光隔离器制造商推荐的 LED 电流设置。 正如 Clemens 提到的、这是您应该设计的电流。

    我们假设 LED 的电流为10mA、因此查看图15/16图、10mA 时的输出电压下降了大约700mV、因此在最坏情况下2.7V 电源时、输出将大约为2V。

    5V - 0.7V = 4.3V;4.3V - 1.2V = 3.1V;3.1V/10mA = 310欧姆、因此 Clemens 330欧姆 LED 下降电阻器就在右侧。

    10mA 是但对于较新的高亮度 LED 来说、现在的几 mA 应该足够了。 只需针对建议的光电 LED 电流重新计算上述值即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个信息丰富的系统。