This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:BOM 双线麦克风电路列表

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183607/tlv9062-bom-list-of-two-wire-microphone-circuit

器件型号:TLV9062

您能否联系两位作者并询问双线麦克风电路的 BOM 列表?

e2e.ti.com/.../TI-TLV9062-two_2D00_wire-mic-circuit--_2800_FAE_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    此电路仅满足最低质量要求。 如果您完全阅读此应用手册、您将看到、使用此电路可实现的最佳效果是-52dB 的 THD+N、这意味着信号的失真加噪声为0.25%。 这非常糟糕。  

    该电路还有另一个缺点。 为确保稳定性所必需的去耦电容 C2会形成一个低通滤波器、并在更高的音频频率下导致频率响应下降:随着频率的增加、信号电流不再流经 R3、而是越来越被 C2吸收。 该频率下降必须由随频率增加的增益进行补偿。 这是由 C7实现的、它会随着频率的增加而导致负载电流增加。 但单个 C7会破坏 OPAMP 的稳定性、为了保证稳定性、必须将隔离电阻器 R9串联到 C7。 遗憾的是、该隔离电阻器无法完全补偿 C2导致的频率响应下降。 因此、该电路的频率响应将非常有限、并且将表现出极早的下降。 我想此电路的频率响应不会比300H...3kHz 的电话频率范围宽得多。

    与标准三线麦克风放大器电路相比、这款双线麦克风放大器电路的性能非常有限、并且存在噪声、失真、增益线性度和稳定性问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我来看看为测试选择了哪些组件值。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否推荐带宽为50Hz~16kHz +-1dB 的双线麦克风放大器电路? (MIC 偏置8V/680欧姆)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我会将这些链接中描述的技术与单端输出结合在一起:

    https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=588705

    https://sound-au.com/project93.htm

    https://sound-au.com/project35.htm

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/608481/phantom-power-supply

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!