This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:固件更新后 LED 闪烁

Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, USB2ANY, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183032/usb2any-flashing-led-after-firmware-update

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25895M

我有一个 HPA665-001。 USB2任何使用 BQSTUDIO v1.3.101的器件。  

我正在尝试配置 BQ25895MEVM 评估模块。  我无法看到 USB2any、但当我打开 usb2any Explorer 程序时、它提示我需要更新固件。  

我已拔下 usb2any 插头、按住开关并插入设备、然后提示更新固件。  如果我单击"Update"、它会正确更新固件、LED 会保持常亮。  

我一关闭 Explorer 程序、LED 就会开始闪烁。  如果我重新打开 usb2any Explorer、LED 将再次稳定。  

如果我打开 Battery Management Studio、则会显示"没有可用的适配器可用于此系统。  在顶部附近、它显示"device ACK error"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将在新的一年中检查这种行为。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、 感谢您在假期期间的耐心等待。

    在较新版本的 USB2ANY 固件中、 当前没有任何应用程序拥有和访问的 USB2ANY 将缓慢闪烁 LED。

    每个想要使用 USB2ANY 的实体都会打开该 USB2ANY 的句柄、这会有效地将操作锁定到首先打开该句柄的任何应用程序。 任何拥有 USB2ANY 句柄 的应用程序都将展示其所有权、因为 LED 不再闪烁、要么保持稳定的绿色、要么通过 API 调用选择性地关闭。 如果应用程序未明确说明 其当前使用的 USB2ANY 的序列号、我不知道有什么机制来检测哪个应用程序拥有哪个 USB2ANY。  USB2ANY Explorer 和 BQSTUDIO 都将尝试在启动时打开免费的 USB2ANY 句柄、因此打开 USB2ANY Explorer 将阻止 BQSTUDIO 访问 USB2ANY Explorer 拥有的任何 USB2ANY。

    每个版本的 USB2ANY Explorer 都是使用特定的固件版本构建的、因此当它检测到不兼容的固件版本时、会提示进行刷新。 我不负责 BQ25895M、但 基于我对该产品系列如何利用 USB2ANY 的有限了解、我认为其内部固件版本可能与 USB2ANY Explorer 使用的版本截然不同。 我相信、只要检测到可用的 USB2ANY 具有不同的固件、他们也会无提示地更新 USB2ANY 的固件。 我会 保留您想要与 BQ25895M 或 BQSTUDIO 一起使用的 USB2ANY、因为 我不确定您可以重复固件重写过程的次数...

    总之、尝试在 USB2ANY Explorer 关闭的情况下打开 BQSTUDIO。 如果您需要 BQSTUDIO 未提供的 USB2ANY Explorer 的某些功能、则最好使用另一个 USB2ANY 与 USB2ANY Explorer 配合使用、并手动断开所需的任何引脚。

    此致、

    Derek Payne