This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:用作电压感测

Guru**** 2818095 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, AMC1200, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183055/amc1200-using-as-voltage-sense

器件型号:AMC1200
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DAMC1311

我使用 AMC1200来感测电压。 我需要连接 C2000 TMS320f28379D、并需要应用适当的调节来测量电压。 请告诉我如何缩放 TMS320f28379D 读取的测量值 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameswara、

    您需要使用 AMC1200的削波电压电平将其输出缩放到 TMS320F28379D 内部 ADC。  AMC1200削波为+/-320mV、 其固定增益为8、即输出端的+/-2.56V (差分)。  您不在此应用中使用 AMC1211或 AMC1311是否有任何特殊原因?  这些器件具有0-2V 的输入范围、适用于像您一样的直流电压监控应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom!

    1.选择 AMC 1200的原因是在设计阶段、它仅在 IC 的库存部分提供、您建议的产品不可用。

    2.感谢您解释剪切级别。

    根据原理图、差分输出被馈送到运算放大  器 LM358DR。 您能告诉我 OPAMP 末尾的输出电压是多少? 以便我可以在 TMS320f28379D 中设计内部 ADC 的调节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然  、我可以帮助您计算公式:

    其中 V2 = VOUTp 且 V1 = VOUTn。  需要注意的另一点是、您的两个4.7K 电阻器也将与 AMC1200的输入电阻(28K)并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢方程式。 我是否可以知道什么 RF2、RF1、RG2、RG1代表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器周围的电阻器- R139、R136、R135和 R137。