This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4131:找不到 MSOP 或 MSOP-PowerPAD 封装的采购方法

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183568/ths4131-unable-to-find-the-procurement-method-for-msop-or-msop-powerpad-package

器件型号:THS4131

大家好、

我的客户希望购买 THS4131的小型封装版本、该封装是 MSOP 或 MSOP-PowerPAD。  我在修订的数据表中看到了与这两种封装类型相对应的器件型号。  

但是、当我尝试在 TI.com 上搜索库存时、我发现与这些器件型号相对应的封装仍然是 VSSOP 和 HVSSOP。

那么、如何让客户购买采用 MSOP 封装的 THS4131?  采用 MSOP 或 MSOP-PowerPAD  封装的 THS4131是否有库存? 是否可以申请样片?

希望您能帮我回答、非常感谢。

此致、

奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 VSSOP 和 HVSSOP 的命名规则与 MSOP 相同

    似乎有库存、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora、

    我同意 Michael 的看法、数据表中的比较表对应于正确的器件型号。 此处提供了有关不同封装的信息、列出了 VSSOP 也称为 MSOP。 DGN 采用 MSOP-PowerPAD 封装。 对于这些器件的采样、您可以在主采样页面中申请样片、我确认两种器件封装类型均可提供样片。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢~和新年快乐~

    奥罗拉