This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:输入间的内部电阻

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1182934/ina199-internal-resistance-between-inputs

器件型号:INA199

各位专家:

你好。

根据 这个 旧线程、我们要问:

该2.5k Ω 输入电阻如何与 INA199数据表中的"表1"保持一致、其中输入电阻(增益为50时)为20k Ω?
此外、是否可以附加一个简化版原理图(如数据表中的第1页)来阐明1.25K 电阻器的位置?

快乐的假期!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我无法打开您的链接。

    当您假设在图21的"偏置"框中的输入之间有一个2k5电阻器时、INA199数据表第8.4.1节中的公式1会变得正确。 表1中显示了"rint"。

    公式中的"1250"是通过计算得到的、只是"Bias"框2k5电阻的一半。 还请记住、图21中所示的内部电路非常简化。 在内部进行的工作要比图中所示的多得多。

    此外、我会仔细处理"输入电阻"一词。 "RINT"是 INA199输入端的内部电阻、如图21所示。 但这不是 INA199的输入电阻。 对于纯共模输入电压、这意味着两个输入端的输入电压相同、没有任何差分输入电压、每个输入端的输入电阻约为1M + Rint。 另一方面、对于没有任何叠加的共模输入电压的纯差分输入电压、输入之间有一个2k5电阻。

    遗憾的是、当您在输入端混合使用共模输入电压和差分输入电压时、情况变得非常复杂、您无法再谈论"共模输入电阻"或"差分输入电阻"、甚至是 INA199的"输入电阻"。 最好先谈谈输入偏置电流和输入失调电流。 在大多数情况下(分流电阻极低)、INA199的"输入电阻"如此之高、以至于无论如何都可以忽略不计。 当然、这不适用于 INA199的输入偏置电流、顺便说一下、INA199的输入偏置电流源自图21中的"偏置"框。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 提供了这些非常有益的信息。

    快乐的假期!

    73、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    Kai 给出了一个很好的答案、从旧线程来看、主要的重点是在使用大分流电阻器测量小电流时特别考虑 IB、因为这会导致更多误差。

    此致、

    化学文摘社

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    可以通过以下方式找到 INA199数据表方程(1)中显示的"增益误差因子":

    e2e.ti.com/.../archie_5F00_ina199.docx

    Kai