This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:USB2ANY 适配器能否调试具有1.8V 的 I2C?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701019/usb2any-can-usb2any-adaptor-debug-i2c-with-1-8v

器件型号:USB2ANY

尊敬的先生:

我想使用 USB2ANY I2C 来调试电路板、哪个电压电平对 USB2ANY I2C 引脚有效? USB2ANY 原理图似乎仅支持3.3V 电压、是否支持1.8V 电压电平?

谢谢。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    您将 USB2ANY 与哪个评估模块(EVM)搭配使用? 负责 EVM 的团队可以回答您的问题。

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    DS90UB953EVM 和 DS90UB954EVM!
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    DS90UB953EVM 和 DS90UB954EVM 已在板上构建 USB2ANY 电路。 您无需任何外部 USB2ANY 板。 您还可以使用跳线为1.8V I2C 进行配置。
    谢谢、
    Vishy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishy:

    谢谢。

    我知道953 EVM 和954 EVM 可通过嵌入式 USB2ANY 模块进行调试、但我想使用 USB2ANY 调试我的定制板、而不集成嵌入式 USB2ANY 模块。

    独立 USB2ANY 适配器能否调试我的定制板,哪个 IO 电压为1.8V?

    此致!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我查看了独立 USB2ANY 原理图。 I2C 引脚上拉至3.3V。 此外、MSP430 MCU 电源也为3.3V。 请参阅下面的原理图。 因此、独立 USB2ANY I2C 引脚不能在1.8V 电压下运行。

    谢谢、

    Vishy