This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:INA128能否与4.3V 的单电源配合使用?

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: INA128, INA321, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700333/ina128-can-ina128-work-with-single-power-supply-of-4-3-v

器件型号:INA128
主题中讨论的其他器件: INA321、 INA333

您好!

我的问题就像标题所暗示的那样。 我看到了使用 INA128和单电源的多种设计。 我担心的是、我检查了数据表、它显示了双电源。 我是对的吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Waleed、

    INA128设计为由双电源供电。 应该可以使用单电源为其供电、但必须特别注意建立正确的输入共模电压和基准电压电平。 还应注意在这种情况下的电势输出摆幅范围。

    当使用更低的+4.3V 电源运行 INA128时、TI 无法保证该电源电平下的运行或性能、因为它超出了规格。 大多数运算放大器和相关的 INAS 在其最低额定工作电压以下有一定的裕度、在此电压下它们仍可正常工作。 如果您正在设置一个实验、您可以看到 INA128是否仍在您的电源条件下工作。 但是、我不建议将采用+4.3V 电源的 INA128用于任何类型的生产、大批量应用。

    如果您的应用能够承受更高的输入电流、您可能需要考虑使用低电压、单电源仪表放大器。 一个示例是 INA321。 它在低端上适合+2.7V 电源

    www.ti.com/.../sbos168d.pdf

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Waleed

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 您会向我推荐任何具有高 CMRR 和轨到轨输出的 PIDP 仪表吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有针对单电源进行优化的任何 PDIP 运算放大器。 将 INA333视为另一个单电源 IA。
    此链接介绍了 INST 放大器和输入共模要求:
    www.ti.com/.../INA-CMV-CALC
    此链接显示了一个将表面贴装封装转换为 DIP 封装的 EVM:
    www.ti.com/.../DIP-ADAPTER-EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Waleed

    这是否回答了您的问题? 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis