This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:20MHz 时的 OPA211 SPICE 模型特性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701884/opa211-opa211-spice-model-feature-at-20mhz

器件型号:OPA211

您好!

我想使用 OPA211设计低噪声放大器。
然而、当我在仿真器中使用 SPICE 模型时、我看到一个从1MHz 开始的效应(图片是单位增益缓冲器的输出噪声作为参考)。

当我研究 SPICE 模型时,它会指出“1/F 的输入电压噪声和20MHz 的特性”
此功能是什么? 我在运算放大器的数据表中看不到有关该效应的任何信息?

谢谢、

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器宏模型对噪声进行建模、超出数据表电压频谱噪声密度图中所示的值。 以下链接详细介绍了运算放大器电路的最终噪声及其解读方法:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    8. TI 高精度实验室-运算放大器:噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis