This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:基于 XTR116使用2通道4~20mA 有源环路的问题

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR116, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700156/xtr116-an-issue-about-using-2-channel-4-20ma-active-loop-based-on-xtr116

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他部件:XTR115XTR111

你(们)好

在大多数文档中、XTR115/6/7器件适用于在发送器外部使用远程电源的2线被动电流环路。

我的问题是使用 XTR116设计2通道、2线4至20mA 有源发送器。

此原理图是否适合我的问题?

非常感谢您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将不起作用。  需要使用3线4-20mA 变送器 IC。 使用 XTR111。

    此处的博客文章解释了以下原因:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Tim 的回复

    但是、根据该博客文章、在我的原理图中、每个 XTR116都将 IRET 路径与板载24伏创建的常见环路分开了!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从技术上讲、这就是我要对基于 XTR116的双线制环路执行的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我唯一的担心是、如果 COM 被拉至一个通道上的某个电位、则不会在另一个通道上获得正确的电压。
    不确定您是否需要在输出端进行通道间隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Memet

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis