This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4001 (有效) 270MHz 电压反馈放大器

Guru**** 2814335 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703911/ths4001-active-270-mhz-voltage-feedback-amplifier

主题中讨论的其他器件:THS4001

大家好

   THS4001 (有效) 270MHz 电压反馈放大  器的输出电压摆幅为-15V 至+15V、需要更改为0-30V。 任何建议。

谢谢

Sattam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sattam、

    您需要将电源更改为32V 和 GND、这是建议的最大电源电压。 输出将仅在电源轨~2V 范围内摆动、因此应提供0-30V 的完整范围。 THS4001是一个相当旧的器件、有一些较新的轨到轨放大器将在~0.2V 电源轨范围内摆动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢