This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148:设置 pSPICE 模型上的偏移和增益容差

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702100/ina148-to-set-the-tolerance-for-offset-and-gain-on-pspice-model

器件型号:INA148

INA148数据表显示了由单个+5V 电源供电时的最大失调电压为5mV、但当电源电压接近最大额定电压(36VDC)且共模电压相应增大时、INA148的增益和失调电压误差如何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供一些有关如何使用 INA148的更多详细信息? 电源电压和输入共模电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim -我有7节电池(每个电池的最大电压为4.1V)串联在一起、总串电压为28.7V。 每个电芯位于相应 INA148的输入端。 每个 INA148由总串电压供电、并使其端子电压(即电池电压)相对于接地(整个串的最低电位)下降、以便 ADC 进行测量。 我的问题是、当我向上移动字符串时、输出误差是否会随着 CM 增大而增大。 如果是、那么对于最高电势 INA148、在整个温度范围内的最大预期误差是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    这由电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)给出。 从该数据表中可以看出、电源电压变化1伏时、失调电压通常会移动+/-50uV、最高可移动+/-400uV。 同样、对于 CMRR、典型值为86dB、这意味着输入上的1V 变化将产生50uV 的偏移漂移。 温度漂移规格告诉您偏移将如何随温度相对于固有值的变化而变化。 如果您想进行绝对最坏情况分析、那么您可以将所有这些参数都置于其极限值、但这不是一个非常现实的情况、因为所有参数都不大可能表现出最坏情况的行为并具有附加性。 最终、您必须确定可以容忍的最大误差是什么、并根据您的最佳工程判断来确定器件是否合适。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戴尔

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis