This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:OPA551的 Howland 电路

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699812/opa551-the-howland-circuit-for-opa551

主题中讨论的其他器件:OPA551

ART 编号:OPA551

大家好、

我的客户需要得到  原则。 请检查附件。  

在该 pdf 中、它显示了 fiure1。

                                       图1.

有一个 PPT:

e2e.ti.com/.../1680.Improved-Howland-Current-Pump.ppt

请查看图2

                                  图2.

 如果图1和图2都是 Howland 电路、说明中 RL 的位置为何不同

图1和图2? 在图1中、RL 连接到 R1和 R2。 在图2中、

RL 连接到放大器的输出、电路添加 RS5。  

您会解释一下吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    您实际上应该阅读上面链接的应用手册。 整个问题都在那里得到了很好的解释!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    Kai 的观点很好。 不确定我们可以添加的内容是否超出了这份介绍 Howland 和改进型 Howland 电流泵的优秀白皮书中提供的内容。

    如果您需要更多信息、请告知我们。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    很抱歉耽误你的时间。 您会稍微解释一下原因吗? 我仍然很理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要区别在于改进的 Howland 电流泵可以在电流感应电阻器上的压降非常小的情况下将更高的电流驱动到负载中。  大多数希望提供电流源的应用都使用改进的 Howland 电流泵。  请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../Design-and-Apps-Current-Sources.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。

    谢谢
    Dennis