This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6082:LMC6082IMX/NOPB

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702652/lmc6082-lmc6082imx-nopb

器件型号:LMC6082

大家好、

我错误地 将 OP-AMP IC 组件反向插入插座、并在固定电路(电压跟随器输入 Vref=2.5V)上对其进行测试后、我在 OP-AMP1上测量了相同的2.5V 电压、在 OP-AMP2上测量了1.71V 电压。 这意味着 OP-AMP 的一侧出现故障、是因为反向插入?  

根据器件的引脚排列、如果将器件反向放置、则封装中的两个器件都将发生故障?  

请澄清问题...

非常感谢您的即时响应。  

谢谢。

Prakash H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有实际的方法可以快速确定部件向后放置造成的损坏。 内部有许多晶体管和寄生结以及布线等、再加上您的电路 PCB 配置、因此需要非常多的资源来确定。 只有在正确供电时才能保证这些器件正常工作。 底线将部件扔掉、并在首次开机后正确插入新部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prakash

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis