This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:热关断迟滞

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702542/opa548-thermal-shutdown-hysteresis

器件型号:OPA548

根据 OPA548数据表、器件会在160°C 时关断、并在结返回140°C 时从关断状态复位。

我将使用推挽配置驱动8 Ω 电阻负载、电压为8V 时、电阻器上的电阻产生大约1A 的电流

请参阅其中一个驱动器的原理图:

在散热器温度约为70摄氏度时、电阻器两端的电压会瞬间下降、并且 E/S 引脚会暂时拉低。 我明天将绘制一个示波器图、但它肯定会在不到100毫秒的时间内下降。

我希望结点达到热关断温度,然后只有在一些**更长**的时间重新打开之后。

TO-220器件安装在带有绝缘散热垫的散热器上。 我通过将焊盘更改为聚丙烯石墨板来降低热阻、但问题仍然存在、仅在较高的散热器温度(80摄氏度)下才出现。

我不了解器件如何如此快速地关断和重新启用? 这是否会导致另一个问题?

谢谢、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关一些良好的热分析数据、请参阅链接:

    4. TI 高精度实验室-运算放大器:功率和温度

    除了28V 电源和8V OUT、运算放大器输出端还有20V 的压降。  在1A 输出时、运算放大器内部耗散的功率为20W。

    假设 Ts=70C、Rojc = 2.5C/W 且 rocs=1C/W、这意味着 TJ=(3.5C/W * 8)+ 70C = 98C。  因此、我对部件处的散热器温度感到怀疑。  并研究绝缘散热焊盘的热阻抗。  最佳的散热接口是悬空散热器并使用通常只有0.1C/W 热阻抗的散热硅脂。 我在计算热垫圈的1C/W 时假设的。  另外、请注意 TO-220上的安装扭矩、这种扭矩会弯曲钢制凸片并将环氧树脂连接件从芯片上裂开至金属凸耳。 有关建议的安装扭矩、请参见随附的。

    e2e.ti.com/.../0576.OPA549-Mounting-Recommendations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正了上一帖子中的 TJ =(3.5C/W * 20W)+70C = 140C。 再次需要检查 OPA548安装时的所有热阻抗和实际散热器温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦从输出级中移除所有功率耗散、100ms 的冷却时间就不会意外了。 不建议将器件连续运行到热关断状态、因为这会缩短半导体的寿命。 结温越低、器件寿命越长。 为了降低功率耗散、请考虑将您的电源降低到尽可能低的水平、以便为 OPA548提供8V 加上大约3V 的余量-例如12V 电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis