This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:正在查找器件...

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697842/ina240-looking-for-device

器件型号:INA240

我正在寻找具有比较器(或其他过流输出)的80V (或由此产生的问题)双向高侧电流传感器

我可以发现、这将是这两个器件的合并。 INA240和 INA20x (我猜双向比较器存在问题)

我不需要专门的电压输出、数据输出会很好。

我需要感测进出电池(28V 和 56V)的电流(正常运行时最大电流为60A)

我需要 快速响应才能实现显著的过流检测、从而保护 MOSFET 等...

我可以通过电流测量检测到合理的过流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tonio、您好!

    感谢您考虑在设计中使用德州仪器。 到目前为止、我们还没有这样的器件。 我可以推荐的最好的方法是将 INA240与外部比较器配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonio、您好!

    INA240似乎非常适合您的应用。 您只需选择分流电阻器值、如果您希望数据作为输出、那么您只需将微控制器连接到输出引脚、通过感应电压、您就可以生成所需的数据作为输出。 我已将 INA240用于我的应用、它工作正常。

    此致、

    Ruchit Kasa