This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:XTR111

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704101/xtr111-xtr111

器件型号:XTR111

尊敬的雇主:

我们需要4~20mA 的电流输出、因此我们计划使用 XTR111来实现该电路、但由于该 IC 看起来很旧、因此我们确实对它的生产生命周期有疑问。

只需确认该 IC 在 不久的将来不会过时。

此致、

MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MIT

    尽管此器件已过时、但 HPA 过时策略(已连接)使我们无法方便地简单地结束器件。 只要该器件每年产生超过1k 美元的费用、并且/或者我们仍有创建/构建该器件的流程、它就会保留在我们的产品系列中。  

    XTR111生成健康 NR、我们有很多订单。 此需求将帮助您确信此器件将继续受到支持。

    此致

    Dennis

    e2e.ti.com/.../HPA-Obsolescence-Policy.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dennis 的信息。

    它解决了我的问题。