This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2064:所有通道同时的最大电流是多少?

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLE2064, DAC8734
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702693/tle2064-what-is-max-current-for-all-channels-simultaneously

器件型号:TLE2064
主题中讨论的其他器件:TINA-TIDAC8734

我使用的是由+/-15V 供电的 TLE2064IDR。 每个通道以单位增益驱动其自己的180nF 负载。 所有四个输入都连接到-10至10V 阶跃。 在该配置中、我测得的每个输出的上升时间为~50us。 因此、每个输出上的最大电流大约为72mA (I = C*DV/dT = 180n * 20/50u)。

数据表规定最大输出电流为80mA、但它还指出流入 VCC+和流出 VCC-的最大电流为80mA。 如果电源轨的最大电流为80mA、如何在4个通道上同时获得72mA 的输出电流?  

是否有办法仿真 TINA-TI 中的所有4个通道、以查看器件在加载全部4个通道时的反应? 我只能弄清楚如何一次使用单个运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    如果您可以提供原理图和仿真文件、这里的原理图和仿真文件会很有帮助。 您描述的通道以单位增益驱动其自己的180nF 负载、但似乎也意味着所有4个通道都驱动相同的负载。 所有输出引脚是否连接在一起? 如果所有输出都是独立的、那么在采用单通道模型的 TINA 中进行仿真时不应存在任何问题。

    对于 TLE2064、我在数据表中的任何位置都看不到80mA 是最大输出电流-您可以将我指向相关的图或表吗? 我在数据表的图21中看到、对于室温、最大短路电流仅约为50mA。 最大短路电流也是非线性条件、仅在放大器输出短路时适用。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Paul Goedeke">您好 Justin、
    如果您可以提供原理图和仿真文件、这里的原理图和仿真文件会很有帮助。 您描述的通道以单位增益驱动其自己的180nF 负载、但似乎也意味着所有4个通道都驱动相同的负载。 所有输出引脚是否连接在一起? [/报价]
    感谢您的回复。 很抱歉、我不太清楚。 输出连接在一起。 每个通道都有自己的独立180nF 负载。

    [引用]如果所有输出都是独立的、则在采用单通道模型的 TINA 中进行仿真时不应存在任何问题。[/引用]

    我可以一次仿真一个通道、但我要尝试计算的是整个器件的最大电流、此时所有4个通道同时驱动其负载。

    [引用]对于 TLE2064、我在数据表中的任何位置都看不到80mA 是最大输出电流-您可以向我指出相关的数字或表吗?

    第5页、绝对最大额定值:

    我知道、这并不能保证在所有条件下从每个通道中获得80mA 的电流。 但是、即使同时4个通道的最大短路电流为每通道50mA、流入 VCC+的最大电流如何仅为80mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    感谢您的澄清、我对此表示赞赏并理解您的问题。 输出电流规格为每通道、而不是整个放大器。 流入 VCC+的总电流问题是一个单独的问题、我们似乎仍在违反这个问题。 您能否提供输出电流、输入电压、电容器上的电压和流入 VCC 的电源电流的屏幕截图/测量结果?

    在建模方面、我不知道有什么方法可以考虑将所有内容一起运行的情形。 通常、这会成为一个热问题、可以很容易地用手计算。 较新的器件很少对总 VCC 电流进行规格、因此我们通常认为它不是有限制的。 通常、模型适用于典型规格、而非最大绝对条件。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用]您能否提供输出电流、输入电压、电容器上的电压和流入 VCC 的电源电流的屏幕截图/测量结果?[/引用]

    我尚未测量电流;我正在等待获取一些测试设备。 在下面的屏幕截图中、粉红色曲线是 TLE2064的输入、绿色曲线是输出(进入容性负载)。 这些曲线是所有4个通道的典型曲线。

    [报价]一般而言、模型适用于典型规格、而非绝对最大值条件。[/报价]

    我知道。 我只是想了解我希望该器件在我的应用中消耗的电流大小、如果我要通过在如此高的容性负载下运行来损坏它、 我不清楚数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Justin。 我只是想看看电容器上的电压、以防有其他线索。 不过、它看起来像具有恒定电流曲线的经典电容充电、因此实际上没有什么可看的。

    绝对最大值表中的规格可能是直流规格、主要涉及您希望在更长的时间内推送多少恒定电流。 对于您提出的情况、您可能不会看到任何不良影响、因为时间太短。 如果在短时间内违反此类规范、则很难立即看到降级情况、并且很难知道降级将采用何种形式。

    我们不能告诉您可以违反数据表条件、是否以这种方式使用器件将由您决定。 如果这将是一个一致的条件(即大量电容充电/放电周期)、那么我建议选择一个没有这个限制的较新器件。 如果您提供一些有关哪些参数对您的应用很重要的信息、我可以为您提供帮助。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Paul。 下面是我要查找的内容:

    四通道封装中可能的最高输出电流(为了尽可能快地为输出电容器充电)。 不过没有什么特别大的东西;像 SOIC14这样的东西是可以的。

    单位增益稳定

    在单位增益下稳定至~200nF 的容性负载。 在容性负载之前串联一个50欧姆电阻器、但我想减小此值以获得更大的带宽。 输入为-10至10V 阶跃、上升时间为5us。 这是一个关键因素;我已经尝试过几十个四路运算放大器、而 TLE2064在这方面是最好的。

    -此部件用于缓冲 TI DAC8734。 我需要缓冲器不要增加 DAC8734的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我叫 Mamadou Diallo、是一名应用工程师、与 Paul 合作、我将为您的应用推荐一些较新的器件。

    以下是您需要考虑的几个选项:

    e2e.ti.com/.../parameter_2D00_data.xls.htm

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致、  

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Mamadou! 该链接似乎无法正常工作。 请重新发布吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
      OPA4172 OPA4132 OPA1654 LM837 LF347
             
    立即订购 立即订购 立即订购 立即订购 立即订购
    在线数据表 在线数据表 在线数据表 在线数据表 在线数据表
    数据表 数据表 数据表 数据表 数据表
    工具与软件 工具与软件 工具与软件 工具与软件 工具与软件
             
    通道数(#) 4. 4. 4. 4. 4.
    总电源电压(最大值)(+5V=5,+/-5V=10) 36. 36. 36. 36. 36.
    约 价格(美元) 1.13 | 1ku 5.17 | 1ku 1.09 | 1ku 0.55 | 1ku 0.20 | 1ku
    总电源电压(最小值)(+5V=5,+/-5V=10) 4.5. 5. 4.5. 10. 7.
    GBW (典型值)(MHz) 10. 8. 18 10. 3.
    压摆率(典型值)(V/us) 10. 20. 10. 10. 13.
    轨到轨 输入至 V- 输出 输入至 V+
    输出
    Vos (偏移电压@ 25C)(最大值)(mV) 1 2. 1.5 5. 10.
    每通道 Iq (典型值)(mA) 1.6. 4. 2. 2.5. 2.
    1kHz 时的 VN (典型值)(nV/rtHz) 7. 8. 4.5. 4.5. 18
    额定值 目录 目录 目录 目录 目录
    工作温度范围(C) -40至125 -40至85 -40至85 -40至85 0至70
    封装组 SOIC SOIC SOIC SOIC PDIP
    TSSOP TSSOP SOIC
    输出电流(典型值)(mA) 75 40 50 40 31.

    您好 Justin、  

    很抱歉。  

    请参阅随附的几个可能满足您要求的器件。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢;我将查看这些内容。