主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 DAC8734
我使用的是由+/-15V 供电的 TLE2064IDR。 每个通道以单位增益驱动其自己的180nF 负载。 所有四个输入都连接到-10至10V 阶跃。 在该配置中、我测得的每个输出的上升时间为~50us。 因此、每个输出上的最大电流大约为72mA (I = C*DV/dT = 180n * 20/50u)。
数据表规定最大输出电流为80mA、但它还指出流入 VCC+和流出 VCC-的最大电流为80mA。 如果电源轨的最大电流为80mA、如何在4个通道上同时获得72mA 的输出电流?
是否有办法仿真 TINA-TI 中的所有4个通道、以查看器件在加载全部4个通道时的反应? 我只能弄清楚如何一次使用单个运算放大器。