This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA1611:TINA-TI 瞬态仿真在达到90%后失败

Guru**** 2509675 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA1611, THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703099/tina-spice-opa1611-tina-ti-transient-simulation-fails-after-reaching-90

器件型号:OPA1611
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS4031

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在模拟使用 OPA1611和 THS4031的复合放大器技术的差分放大器、我将查看使用50Hz 方波激励的阶跃响应、并在9.999ms 至10.001ms 范围内进行仿真、以查看时域响应。

该模型的仿真效果很好、但我调整了一些值、现在仿真将无法完成。  它在90%级别挂起。  预览按钮不显示任何有用信息、只显示从-730u 到590u 的自垂直线、时间为9.01ms (不应是仿真的一部分)。  

如何在 TINA-TI 中解决这些类型的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    如果您将 TINA-TI 原理图作为附件提供、我可以更好地帮助您进行调试、但我建议您立即执行以下几项操作:

    1. OPA1611 SPICE 模型几周前刚刚更新。 从产品页面的"工具和软件"选项卡下载最新版本、以获得最高的精度、兼容性和收敛性能。
    2. 您可以调整 SPICE 分析参数、以便仿真器在瞬态分析中更容易收敛。 为此、在菜单栏中单击"Analysis"->"Set Analysis Parameters"以打开"Analysis Parameters"窗口。 在此窗口中、单击右下角的手形图标、然后单击"Open..."、然后加载预设的"Transient Convergence Solutions"。 再次尝试仿真、看看仿真器是否可以全程完成。

    此致、

    Ian Williams
    应用工程师/SPICE 模型开发人员
    精密放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ian、我尝试了"瞬态收敛解决方案"、同样的问题也出现了。 我尝试使用一些我更改过的值将其从电路中删除、但仿真总是在90%时失败。

    我最近才开始使用 TINA-TI,所以我的下载和安装是在 OPA1611发布之后进行的(感谢 TI BTW 更新此模型:)我的版本是9.3.150.328,当我检查时,我看不到验证模型版本的方法。 我想、我还不是 TINA-TI 的超级家族。

    alos 尝试重新启动我的计算机、并且在没有改变行为的情况下重新启动仿真器、始终在90%时失败。 请注意、这不是一个硬故障、我在这里得到一个误差、仿真绝不会超过90%。 真正奇怪的是、我有另一个版本的电路。

    更奇怪的是、我保存了早期版本的电路、我备份了电路上无法完成的更改、它仍然无法通过90%。

    我可以向您发送电子邮件、但无法公开发布这些文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    请发送电子邮件至 ian@ti.com、向我发送您的仿真文件、我可以进一步查看这些文件。

    此致、

    Ian Williams
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我们离线解决了您的收敛问题。 如果您对分辨率满意、请将此主题标记为已解决。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ian!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴、Tim。 请告诉我们我们是否可以提供进一步帮助、并享受一个愉快的周末!