This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4333:当 VCC <1.8V 时,输出行为是什么?

Guru**** 2814155 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4333, TLV3691, TLV333, TLV7011, TLV7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684067/tlv4333-what-the-output-behavior-is-when-vcc-1-8v

器件型号:TLV4333
主题中讨论的其他器件: TLV3691TLV333TLV7011TLV7021

大家好、团队、

我的客户正在使用配置为比较器的 TLV4333来启用 OCP (输出高电平有效)功能、他们发现当 VCC < 1.8V (在系统启动期间)时、TLV4333输出将变为高电平(此时无 OCP 条件)、这会导致故障触发其系统、 即使他们 IN+与 GND 短接问题仍然存在、我想知道当 VCC < 1.8V (低于 VCC 工作范围)时 TLV4333是否会进入不确定状态、对吗? 您能就我的问题提供建议吗?

谢谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我们不会对超出其预期工作范围的器件进行表征、但运算放大器在启动时通常会表现出这种行为、因为在进入适当的偏置区域之前、输出可能会处于如您所述的不确定性状态。 到目前为止、我们还没有解决这一问题的直接分立式解决方案。 您的最佳选择是使用 TLV3691、因为它是一款具有上电复位(POR)功能的专用比较器、并且将保证不会出现此启动行为。

    一般来说、使用 TLV333等器件作为比较器不是一个好主意、因为它们具有内部背靠背或反向并联输入二极管、可防止输入被拉得太远。 如果您的迟滞设置为您永远不会尝试将输入拉开超过二极管压降、则这不是问题、否则您可能会看到输入引脚之间存在过多电流、并且可能会损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7011或 TLV7021也具有已知启动条件的内部 POR 电路。 如果您需要更高的速度、它比毫微功耗 TLV3691更快。

    当 Vs < 1.6V 时:

    TLV7011 (推挽)输出将为低电平

    TLV7021 (开漏)输出将为高阻抗("高阻抗"或"浮动")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 和 Paul、您好!

    非常感谢您的建议、 但是、客户需要低 Vos (小于1mV)、因为使用较小的感应电阻器来最大限度地降低功率损耗、出于 OCP 的目的、我尝试滤除 比较器器器件、但似乎没有器件可以满足、您能否帮助找到 满足 客户要求的其他合适解决方案?

    此外、我想知道如何使用 POR 功能滤除比较器? 我应该逐个检查数据表吗?

    谢谢。

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    如果不能增加分流电阻、则最好选择使用 TLV4333的通道作为放大器、然后使用带有 POR 的专用比较器。 我相信我提到的比较器 Paul 和我都是唯一集成了此功能的比较器、但我不支持比较器、所以如果我错了、我会让 Paul 帮我纠正!

    需要注意的一点是、比较器和 TLV4333的最小工作电压可能不同。 如果比较器上的最小电源为2的较低电压、则它将在 TLV4333之前正常工作、并且仍然会传递毛刺脉冲、POR 不会为您提供保护。 为了避免这种情况、您需要确保比较器的电源启动得更慢(这可以通过电源引脚上的小型 RC 滤波器来实现) 或者对比较器的输入进行滤波、使其响应速度不够快、无法对 TLV4333输出上的毛刺做出反应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    您能不能帮助我了解您的真实原理图是什么?
    非常感谢。
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我不确定您的客户需要什么阈值或所需的带宽、但下面是一个快速示例、该示例将从分流器中获得的1mV 信号在满量程时增益到大约520mV。 比较器经过调整后具有500mV 的基准电压、迟滞约为20mV。 虽然仿真似乎无法正确运行瞬态、但通过在 TLV7021的电源线上放置一个 RC、您可以确保其上升速度略慢、POR 功能会将其输出保持在低电平、直到其达到工作电压。 客户需要确定需要添加多少延迟。

    e2e.ti.com/.../TLV333-plus-comparator.TSC

    如果您需要有关调整比较器的帮助、可以从 Thomas Kuehl 那里找到以下演示文稿、这很有用: e2e.ti.com/.../Effective-Comparator-Application_5F00_TEK_5F00_Apr_5F00_20_5F00_2016.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果未在下面发布答复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis