This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:等效的 PAC1934

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/704206/ina3221-pac1934-equivalent

器件型号:INA3221

大家好、团队、

哪一项是 PAC1934的最佳替代方案?

要求是监控8个电源轨(小于5.5V)的电压和电流。

如果我们考虑 INA3221、则必须使用3个器件、而 PAC1934的两个器件则需要使用3个器件。

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendra、

    感谢您深入了解该论坛。 目前、我们不提供任何四路电源电压监控器。 因此、在布板空间和成本方面、INA3221是我们与该器件竞争的最佳选择