This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4552:高通问题

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703647/ths4552-high-pass-problem

器件型号:THS4552

您好!

将 THS4452用作高通滤波器时遇到问题。

我使用 TI 的 FilterPro 设计了高通滤波器、原理图如下:

我的原理图如下所示:电源+5V、GND 和 VCOM 为25V

问题是运算放大器消耗的电流为140mA。 一旦我获取 C62/C61和 C16/C17、它几乎不消耗任何电流。

运算放大器 instabel 吗? 是振荡的吗?

OBS:低通滤波器工作正常、我有4个 THS4552作为低通滤波器配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    我在查看您的 FilterPro 图、注意到您按照软件中所示复制了该图。 此图不正确。 如果仔细观察电路、您将看到 Vout1连接到 Vout2。 中存在错误。 我看不到您在 Cadnce 对这些输出线路所做的工作、因此我只能说、如果您断开该迹线、您可能会发现电路工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!

    是的、我知道 FilterPro 上的这个图形问题。 我的原理图中未连接 VOUT1和 VOUT2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Michael、

    什么是输入信号? 在没有施加输入的情况下、放大器的电流是否为140mA?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、当没有输入信号时、它会消耗这么多的电流。
    我设法清洁和更换电路板上的所有 SMD 组件和 IC 组件。
    一些元件似乎已通过短切将输出拉至 GND。
    它不能正常工作! 组装问题。 我的过孔太靠近 SMD 组件、它们不会被面罩覆盖。

    仔细焊接它。 现在、NETX 时间我将订购覆盖通孔的 PCB、以最大程度地减少短切。