This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR106

Guru**** 2540620 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR106, XTR115, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680598/xtr106

主题中讨论的其他器件:XTR106XTR115XTR111

我将使用  XTR106设计4mA 至20mA 变送器... 您能帮我进行设计吗... 这对我来说是新的...我想将 Whetstone 桥与数据表中的 XTR106一起使用我知道电桥阻抗对于去耦4mA 至20mA 变送器电路非常重要。我使用 的是 Whetstone 桥、因为一个臂电阻在100E 至230E 之间变化  

1)我没有清除端桥 阻抗  

2)也不理解 Vtrim 项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    电桥阻抗是两个激励点之间的阻抗。 如果所有四个桥臂都相同、则电桥的阻抗等于一个桥臂的电阻。 例如:如果所有四个臂的电阻均为350R、则桥阻抗为350R。 或者换句话说、这是350R 桥。

    Vtrim 并不是使电路正常工作所迫切需要的。 但它有助于提高电路的精度。 查看数据表的图1。 假设电桥不是完美的、并且在空闲状态下显示了一些不对称。 或者假设有一个 XTR106的非消失输入失调电压、那么您可以借助 R1和 R2来纠正这一问题。 使用这两个电阻器、可以将小电流注入电桥。 借助这种预期的不平衡、您可以纠正由非理想电桥和非理想 XTR106引起的不平衡。 您需要调整 R2、直到输出电压变为零。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的快速回复现在我了解了电桥阻抗项、但我仍然对数据表中的一个项有疑问、即 B 是相对于 VFS 的非线性。 此外、在应用中、我将使用一个在100E 至230E 范围内的白石电桥臂电阻、并且我希望以线性方式将电流4更改为20mA。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    线性校正仅对以非线性著称的电桥有用。 您可能根本不需要线性校正。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢你,如果我不考虑线性度,那么我可以获得 B 0.5%的值,或者它将是不同的值,因为不考虑非线性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    您将具有的线性度大小仅取决于您的电桥。 只要我不知道您使用的是哪种电桥、我就不能说您将拥有多少线性度、如果您必须使用 XTR106的线性化特性对其进行校正。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amruta

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不清楚地知道是否有续流电桥组合。我使用的是电桥、其中一个臂的电阻从100e 变为230e。我无法从数据表中了解 xtr106需要多少差分电压、而在 xtr115部分文章中、我阅读了电桥电流应小于1A 这也适用于 xtr106。。还有一件事我不会使用前置放大器、因此应该是来自惠斯通电桥的差分输出。。在数据表说明中、共模电压应该是1.1V 至3.5V。对于我的应用、我可以将其视为惠斯通电桥平衡输出应该是什么 最低为1.1V。

    我不清楚 thing..please 上的所有内容、请给我建议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想更正一下、在 xtr115部分文章中、我已阅读电桥电流应小于1mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    如果您想使用 XTR106、那么您可以这样做:

    两个额外的1k2电阻器将电桥电流限制在大约1mA。 通过引脚13和引脚14之间的连接、选择了2.5V 基准电压。 引脚1、引脚11和引脚12配置为无线性校正。 当其中一个电桥电阻器从100R 变为230R 时、为了使输出电流摆幅从4mA 变为20mA、需要计算出的增益设置电阻器 RG = 60.72496R。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供参考设计、但在数据表中、对于非线性、请使用5V 电桥激励电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    这与它无关。 这只是一个示例。 在2.5V 和5V 电压下、线性化被关闭。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    非常感谢您提供宝贵的指导、我在电阻和电流变化方面进行了100e 至230e 的变化。对于100e 输出电流为4.1mA、230e 输出电流为21.8mA。现在我想调节零和跨度。在数据表中、进行零调节、但没有关于跨度调节的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amruta:

    通过校正 Rg 来完成量程调整。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    0完成、跨度也很感谢。

    此外、我现在还想将 PWM 电压转换为电流。我将介绍 xtr111和 xtr115、这是我的应用所正确的。