This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA380:MSOP-8封装上的保护环

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA380, OPA2380
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682063/opa380-guard-rings-on-the-msop-8-package

器件型号:OPA380
主题中讨论的其他器件: OPA2380

是否有人建议在 MSOP-8封装中通过引线阵列运行保护环? 引线之间只有大约8mil 或0.2mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    环绕 OPA380的输入应该没有问题、因为引脚1是 NC。

    您能否向我们展示您的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我切换到 SO-8封装、只是在引脚3和4之间运行了一个6密耳的防护环布线段。 引脚1在任何情况下都将被环绕、因为防护环向上流经反馈 R 和 C、然后围绕输入接头流出。 OPA380和 OPA2380的 MSOP-8器件非常麻烦、因为引脚间隙非常小。