This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA875:OPA875单电源电路应用

Guru**** 2830875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683746/opa875-opa875-single-supply-circuit-application

器件型号:OPA875

您好!

由于 OPA875是双电源、因此是否有单电源电路应用可供参考?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mars、

    我认为、如果您将+VS 连接到单个正电源、-VS 连接到 GND、OPA875也可用于单电源。 所有逻辑引脚都以 GND 为基准。

    您是否计划在输入端连接交流或直流耦合? 如果您是交流耦合输入、则可以使用以下单电源电路。 对于输入直流耦合、您只需将75欧姆电阻器连接到中间电源或(+VS/2)即可。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢你的答复。
    如果我需要输入视频(CVBS)信号、75欧姆电阻器是否连接到 GND?
    对于数据表中未看到的单个电源连接、它是否可以在其他文档中提供参考?
    再来看一下、+VS 时输入电压是否±6.5v (13v)?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars、

    我认为、在单个10V 电源上、您不能将75欧姆电阻器连接到 GND。 这是因为您将违反+/-2.8V 的输入 CM 电压规格、该规格以1/2 Vs 为中心。 如果您使用的是+/-5V 双电源、则可以将75 Ω 电阻器连接到 GND。 或者、我建议您使用我发布的上述交流耦合输入电路。

    OPA875基于双极技术、其中电源或(VS+)-(VS-)之间的差异通常决定器件的运行。 这种说法通常适用于业界大多数可用的运算放大器。 因此、您应该可以在单电源上运行 OPA875。

    施加+VS =+13V 和-VS = GND 肯定是绝对最大电源电压额定值。 我不认为以绝对最大额定值运行电源是明智的、因为电源纹波没有任何裕度、通常保持在5-10%。 您可以改用+12V 单电源吗?

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

            您是正确的、我的应用是连接器车的电池、因此电源电压可能超过12伏、您对此电路有什么建议吗? 如何将功率限制为12v、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mars、

    您可以查看用于将电源限制为12V 的开关稳压器拓扑、因为它在将外部电压调节到所需电源电压方面具有高效率。 我们有多个适用于此应用的降压转换器、可在此处找到: www.ti.com/.../products.html

    我建议您查看随附的文章、了解如何为您的应用选择线性稳压器或开关稳压器: www.ti.com/.../slyt527.pdf

    此致、
    Rohit