This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904工作异常

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684645/lm2904-work-anomaly

主题中讨论的其他器件:LM2904

图像中

R71和 R73通过两个信号输入进行连接。 我想比较这两个信号、但在通电时、这是正常的。 当提供双电源时、5英尺的输入电压将被下拉。

由于它与滤波器共用一个芯片、因此滤波器需要双电源。

另一个问题是 LM2902QPWRQ1是单电源还是双电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    您的输入信号是什么?

    请注意、输入电压必须始终高于引脚4的电压、并保持低于引脚8的电压2V。 因此、在您的情况下、输入信号只允许0V...10V 的范围。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    如 Kai 所说、请提供输入信号。 如果您有来自示波器的任何输出信号屏幕截图、请同时提供这些屏幕截图。 LM2904可使用单电源或双电源。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它用作迟滞比较器。
    当提供单电源时、比较器正常。 当提供双电源时、比较器5引脚的电压将被下拉。
    为什么要下拉5个双电源引脚? 有什么原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Meng:

    为什么您无法向我们详细介绍输入信号? 我请你这样做,保罗也这样做了。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请重新表述或解释此阶段"将下拉5英尺的输入电压。"
    这在英语中是没有意义的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当提供双电源时、引脚5的电压将降低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 R73的左侧是恒定电压(不会下降)、则引脚5电压的预期压降为2mV/V *[PIN4电压]

    如果引脚4为-12V、则引脚5电压将比引脚4为0V (且输出低电平)时低24mV

    R74和输出电压摆幅决定了磁滞量。