This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1100:SMPS 反馈中的 AMC1100

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1100, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/684812/amc1100-amc1100-in-smps-feedback

器件型号:AMC1100
主题中讨论的其他器件: AMC1311

我们正在开发一款输出电压为800V 直流的隔离式直流/直流转换器、其工作频率为100KHz。 为了在输出和 PWM 控制器部分之间保持隔离、我们希望在电压反馈中使用隔离式差分放大器 AMC1100。 我可以在电压反馈中使用 AMC1100吗?  

请建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    是的、您可以使用 AMC1100进行电压检测、如图32 (数据表第14页)所示、但是 AMC1100经过优化、可用于具有低阻值分流电阻器(即毫欧)的电流感应应用。 AMC1100的输入范围仅为+/-250mV。

    您可能需要查看 AMC1311。 该器件旨在用于电压检测应用、输入电压范围为0-2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的建议。 您是否有在直流/直流转换器中使用的 AMC1311器件的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravi:

    与您所做的不完全相同、但这里有几个 AMC1311参考设计可能会对您有所帮助:
    www.ti.com/.../toolssoftware
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您提供信息。  

    此致

    Ravi Krishna