This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA128:超声波接收器恒定噪声!!

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682495/ina128-ultrasnoic-reciever-constant-noise

器件型号:INA128

大家好、我目前正在从事一个个人项目、其中我必须使用超声波发送器和接收器。 对于接收器电路、我选择 INA128、因为它在单级中提供足够的增益。 在 INA128的数据表(页码14.15)中、指示使用电阻器作为输入偏置电流返回路径。 没有关于如何选择 我当前使用10Mohm 的电阻器的大小的信息、因为任何更小的电阻器都会提供恒定的0输出。 当我不使用电阻器时、我会得到随机噪声、而当我这么做时、范围会限制在几英寸。 有人能帮我解决这个问题吗? 我使用的是 Jameco 40T/R-12超声波对、INA 的工作电压为9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Talha、

    INA128不是轨到轨运算放大器。 INA128的输入电压必须比 V-电源电压高2V、比 V+电源电压低2V。 因此、您需要使用+/-9V 而不是+9V/0V 为 INA128供电。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不能回答我关于选择输入偏置电流返回路径电阻器和不需要的噪声的问题!! 我的信号完全是 TTL 电平、ina128除噪声外工作正常、但我将尝试使用+/-9V 对其进行处理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Talha、

    超声对数据表显示、1k 和100k 之间的负载应从输出端连接到 GND、或者换句话说、连接到接收器的引脚上。

    如果将接收器连接到采用单电源的 OPAMP、则该 OPAMP 必须能够处理低至0V 的输入电压、甚至还能处理低于负轨的输入电压、因为接收器会产生交流电压! 单个提供的 INA128无法实现此目的。 如数据表所示、共模电压范围从负电源轨以上2V 开始。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Talha

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis