This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锁定放大器

Guru**** 2926350 points

Other Parts Discussed in Thread: TL441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/680554/lock-in-amplifier

主题中讨论的其他器件:TL441TL592

我正在处理一个项目。 检测到的信号需要由锁定放大器放大。 我想知道是否有现有解决方案或 TI 生产的现成封装/芯片。 如果有任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jundong

    我不确定"锁定"放大器是什么意思。 您的意思可能是采样保持?
    您检测到哪种类型的输入信号(振幅/频率)? 您在输出端驱动哪种负载/电路?
    您是否有暂定原理图?

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jundong、您好!
    我认为我们没有用于锁定放大器的单芯片解决方案。 我看到一些使用对数放大器(如 TL441)以及模拟乘法器和运算放大器来实现放大器锁定的项目。 还应该能够使用 DSP 实现锁入放大器。

    如果尺寸不是问题、则现有的放大器仪器锁定(如 Stanford Research Systems SR810和 SR830)可能是一个不错的选择。 虽然它们的成本可能高于 DIY 锁定放大器、但它们也可能实现更好的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jundong、您好!

    如果对动态范围和锁定斩波频率的要求不是太高、则可以通过一个非常简单的电路来制造锁入放大器、该电路具有两个电子开关和一个反相运算放大器。 这足够了吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Dennis、

    感谢您处理我的问题。

    我们使用锁定放大器从极高噪声环境中提取具有已知载波的信号。 输入来自某种检测器的天线。 我们期望通过锁定放大器后的输出可用作 Arduino 的输入。 我附上了一个原理图。

    具有16引脚的芯片(IC3)为 TL441。具有8引脚的芯片(IC1)为 TL592、具有14引脚的芯片(IC2)为 AD734。

    板底部有三个 BNC 连接器。 "信号 rec"是指来自接收器的信号。 "射频发生器"是指来自射频发生器的信号。 "变速器天线"是指 连接到变速器天线的连接器。

    我已组装电路板、但问题在于、来自锁定放大 器输出的信号主要是直流信号、例如4.78V (交流+直流)、0.04 (交流)。

    谢谢你。 感谢您的帮助!

    Jundong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    感谢您回答我的问题。 我试过 TL 441,但它对我不起作用。 在回答 Dennis 时、我在同一个问题主题中附上了原理图、并解释了我们遇到的问题。

    非常感谢您的帮助!
    Jundong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jundong、您好!

    所提供的布局比原始原理图有用得少得多。 虽然需要一些时间、但我能够根据您的布局创建以下原理图、但电阻器和电容器的元件值不可用。 如果您能提供这些信息、这将有助于我们更好地分析您的设计。  

    您能否提供 IC3引脚4、IC3引脚5、IC3引脚6和 IC1引脚4上出现的信号的示波器图像? 这将有助于我们解决可能存在的问题。 交流电压表读数不适用于这些测量。 如果示波器图像中不清楚、请同时在每个节点处提供直流电平。

    我建议您重新进行 PCB 布局。 虽然它可能在低频下工作、但我不会期望在几 MHz 以上达到最佳性能。 底层上的实心接地层以及元件之间更短、更直接的连接将显著提高电路的性能、并减小 PCB 尺寸(和成本)。 特别是、R1/R3/IC1引脚1和 R2/R4/IC1引脚5之间的走线应尽可能短、以避免稳定性问题。  

    如现在所示、您的布局将去耦电容器 C1-C4放置在远离任何有源组件的位置。 再加上较长的布线长度、这可能会导致不可预测的行为或性能下降。 去耦电容器应始终尽可能靠近每个有源器件放置、并为每个有源器件配备专用电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Jundong

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我的问题尚未解决。 但我非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jundong、您好!

    我们仍在等待您对我在上述帖子中提出的问题的回答。 如果没有进一步的信息、我们必须关闭此线程。