This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:缓冲器应用

Guru**** 1403230 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683583/opa551-buffer-application

器件型号:OPA551

我使用 OPA551的目的是在负载为15或30欧姆时获得50-100mA 的输出电流。 我的输入最大为+/-10V。 根据我的规格、输出电压接近1.5V。 数据表中的应用信息并未指定如何以低噪声实现上述目标的任何信息。 电源为+/-15V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhitji、

    由于您的应用需要 小于输入电压(+/-10V)的输出电压(+/-1.5V)、因此 OPA551可作为反相放大 器衰减器进行连接。 我展示了一个配置如下的 OPA551示例。 TINA 仿真显示了+/-10 V 输入的预期电流和电压输出。

    OPA551是一款低噪声运算放大  器、在1kHz 时的额定电压频谱密度为14nV/√Hz。 如果您观察到电路中存在高噪声、则可能会从外部源耦合到电路中。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA551_5F00_Atten_5F00_01.TSC


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关放大器的更多问题:

    数据表显示引脚1和5不应连接到负电源。 但 PDIP 和 SOIC 的布局显示了引脚1至4至5之间的连接。 这是我的绩效问题的一个因素有多大?

    此外、如果我打算将 OPA551用作电压跟随器、我打算在同相配置中将输出直接连接到反相输入。 您认为这种技术有多实用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhitji、

    OPA551数据表显示 PDIP 封装的引脚1和5为 NC 或没有内部连接。 因此、如果需要、它们可以连接到引脚4 (V-)布线、也可以仅连接中性线迹以帮助散热。

    数据表中的状态为"SOIC-8封装轮廓显示了三个负电源(V–)引脚。 这些引脚在内部连接以提高热性能。 注意引脚4必须用作负电源的初级电流载波。 建议不要将引脚1和5直接连接到 V–。 相反、将引脚1和5连接到热质量。 请勿布置印刷电路板(PCB)以使用引脚1和5作为负电源的馈通。 这样的配置会降低性能。" 如果您决定使用 SOIC-8封装、只需按照以下说明操作。

    标准运算放大器缓冲放大器配置将输出直接连接到反相输入、而同相输入由源驱动。 请记住、增益为+1V/V、因此输出电压电平将与输入电压电平相同。 如果您希望输出最大电压为1.5V、则需要降低输入电平。可以在同相输入端应用一个简单的电阻分压器来降低输入电压电平。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhitji、

    我们提供的信息是否解决了您的 OPA551应用问题? 如果是、请关闭此 E2E 主题。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程