This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6062:LMC6062而不是 LM358的问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358, LMC6062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683051/lmc6062-problem-about-lmc6062-instead-of-lm358

器件型号:LMC6062
主题中讨论的其他器件:LM358

尊敬的 TI 先生:

我的客户设计了 LM358电路。

他发现了 LMC6062引脚与 LM358引脚之间的连接。  

他使用 LMC6062 代替 LM358、然后 PCB 损坏。

我的客户想知道,LMC6062可以替代 LM358。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    如果不知道电路、就无法这么说。 您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    LMC6062和 LM358 8引脚 SOIC 和 PDIP 引脚布局兼容。 在电气方面、LMC6062是一款具有极低失调电压和超低输入偏置电流的精密运算放大器、而 LM358是一款通用运算放大器。 但是、它们的工作电源电压范围是最大的差异。 LMC6062的额定电压范围为4.5V 至15.5V、而 LM358的额定电压范围为3V 至32V。首先需要对其进行检查。

    然后、需要考虑应用中关键的每个电气参数、并查看 LMC6062是否能够满足这些要求。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果未在下面发布答复、或者如果这个线程超时、创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis